This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:规格检查

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1350772/txb0304-spec-check

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件:TXU0102

您好

客户测量发现、当 USB 异常(USB_OC#_abnormal.png)时、U22 PIN8具有异常波形、U22使用 TXB0304RUTR

将 RA43更改为较小的尺寸(用于测试的容量为1K)可以解决该问题

我可以问一下应该更改多少 RA43和 RA44? 是否有参考资料?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不得与强上拉/下拉电阻(< 20 kΩ)搭配使用;请参阅数据表的第8.4.2节。

    对于单向信号、应使用单向转换器、如 TXU0102。 两个 GPIO 信号的方向是否固定?