This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS244:SN74LS244NSR

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1346368/sn74ls244-sn74ls244nsr

器件型号:SN74LS244

SN74LS244NSR 输出信号不正常、如 figure.e2e.ti.com/.../2347089c33b501bba8d779b4753ce32a.mp4中所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常输出 signale2e.ti.com/.../2.mp4What会导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示一个原理图和一个包含输入和输出信号的示波器迹线的单个屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是正常情况

     这是输出电压中的一项异常现象、

    换了其他批次的物料后、问题迎刃而解、但这2批物料直接从 TI 订购、出现这种异常的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波形中的输入信号在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试是3引脚输入和17引脚输出、并获得生成的波形。 该产品的性能是、按下按键 A 时、按键 A 也会做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是用于 UCD3138器件的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该产品的性能是、按下按键 B 时、按键 A 也会做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚17上不会得到输出信号、因为它是输入引脚。

    在示波器屏幕截图中、哪个波形是输入、哪个波形是输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是输入信号的波形、

     这是我们刚刚设计的输出信号的

    17引脚输出中的3引脚对不起前面所述的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens Ladisch 您好,请协助您进行分析,并期待尽快回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对此行为没有任何解释?

    您到底是在哪里测量的? 直接放在244的引脚上、或者在电阻器的另一侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Clemens Ladisch  这块芯片焊接到 PCB 板上、测试时发现 B 键在按 A 键时也会响应、最后一次测试直接在 PCB 板上、波形图如上图所示。 我希望得到你的帮助,分析这种情况的原因。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是从对 PCB 板进行激励工作的测量得到的波形、如果您需要任何其他说明、请随时告诉我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接在'244的引脚上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    尝试在电阻器的另一侧测量。 我是否能够更好地查看电路板/原理图?

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm 很高兴收到您的回复、上面有您可以看到的电路图吗? 我是否需要进行其他测试和反馈以便您进一步分析? 请详细说明我需要做什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到上面的原理图。 我能看到实际的电路板吗?

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨、Malcolm  这是 PCB 板、U6的位置对应于芯片244。 如果您需要我身边的任何其他信息、请随时告诉我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    您能否更好地展示该电路板? 我真的无法 从你提供的图片中看出任何东西。

    我也想问一下这个问题:

    它发现 B 键也会在按键 A 时响应

    您是否确定电路板上没有短接? 可能就是为了解释这个问题。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malcom

    首先,感谢您的回复。

    可以看一下我之前描述的、当我替换其他批次的 PCB 板上244颗芯片、异常、问题解决了、发现问题跟芯片有关。 但这2批芯片是购自 TI 的、生产日期代码是2134 (有异常)和2138 (无异常)量产时间非常接近、这个很难理解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我也觉得它令人困惑。 但坦率地说,没有更多的细节或调查,我无法推断为什么会发生这种情况。 可能是这个批次太糟糕了。 我认为电路板上或系统中可能存在问题、但如果不能清楚看到整个设计、就很难判断。 如果您认为有必要进行测试、请随时邮寄一些有缺陷的设备。

    此致!

    马尔科姆