This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245-Q1:预期使用寿命

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1351245/sn74axc4t245-q1-life-time-expectancy

器件型号:SN74AXC4T245-Q1

尊敬的团队:

 

我们在设计中使用 SN74AXC4T245QPWRQ1器件、并且我们将一个信号连接到了错误的方向。

因此、我们看不到任何与我们的用例和应用相关的问题。

 

我们的问题是、由于这一个缓冲器虽然在输出上很高、但却被强制为低电平。 PL 让我们了解这是否会对器件的使用寿命造成不利影响。

 

随附文档供您参考。

 

关于

迪内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有随附文件。

    将输出短接到错误电压可能会超过50 mA 的绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OTG_5F00_ID_5F00_buffer_5F00_issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供附件。 如果我们注意输入端不要超过最大绝对额定值。 通过将其作为 MCU 的输入、因此我们不会驱动任何东西、但会存在弱上拉。 驱动的功率将不会超过5 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉的力度大小并不重要。 A 输入被读取为高电平、因此 B 输出强烈驱动为高电平。 如果没有电流限制、这可能会损坏器件。