This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7404:信号电压电平转换 IC 建议

Guru**** 2924530 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40109B, UCC27517, TXH0137D-Q1, UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1350872/sn7404-the-signal-voltage-level-conversion-ic-recommendation

器件型号:SN7404
主题中讨论的其他器件:UCC27517TXH0137D、CD40109B、 TXH0137D-Q1UCC27424

您好,

我正在寻找电压电平转换芯片或缓冲器。

我需要将信号电压从3.3V 转换为15V。

SN7404D 似乎不是正确的选择、请帮助推荐逻辑芯片或解决方案。

转换时间最好少于200ns。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少个通道?

    对于单通道 UCC27517。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 总共需要16个通道。

    驱动 IGBT 的信号为 PWM 信号、频率为20kHz。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD40109B 和 TXH0137D、哪一项是合适的?

    我有一个问题、对于  TXH0137D、数据表仅提供 VIH 最小值的参数。

    我认为这不适合应用、另外我知道输入类型是 CMOS。

    我的问题是、如果 VCC = 15VDC、输入是否可以支持3.3V 逻辑信号?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXH0137D 在这里更合适。 是的、它可以从3.3V 转换为 VCC。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXH0137D-Q1具有开漏输出、因此高电平输出电压仅由上拉电阻器弱驱动。

    要驱动栅极、应使用栅极驱动器、例如8×UCC27424。