This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVCH244A-SP:热阻与放大器;热详细信息

Guru**** 2612005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1350365/sn54lvch244a-sp-thermal-resistance-thermal-details

器件型号:SN54LVCH244A-SP

大家好、

请提供以下组件列表的热数据(热阻、环境和结温)(我的热裕度验证所需)、

1) 5962-9762101QFA

2) 2) TPS50601AHKH/EM

3) SN55LVDS32W

4) SNJ54LVTH16244AWD

5) SNJ54LVTH162245WD  

6) 5962-0724801VFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aruna:

    逻辑负责的唯一器件为4和5。 我必须提交请求单才能获取此信息。 需要大约2周才能返回。  

    我建议在正确的团队论坛中发布其他器件的相关信息。