This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4043B-MIL:是否存在单通道小型 RS 锁存器?

Guru**** 2768215 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G02, CD4043B, SN74LVC1G98, SN74LVC2G74-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1342766/cd4043b-mil-is-there-a-single-channel-small-rs-latch-out-there

器件型号:CD4043B-MIL
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G98、SN74LVC2G02 、CD4043B、 SN74LVC2G74-Q1

是否有单通道小型 RS 锁存器? 我只需要一个没有时钟的位。 按下一个按钮、输出变为高电平、按下另一个按钮、输出变为低电平。  工作电压为5伏将会很好。 我可以使用我想的双或非门。 甚至是具有设置和复位输入的 D 触发器、如果我可以找到具有高电平有效输入的一个触发器的话。 不管怎样,如果你要建造一个,我会高兴地购买几百年。 如果没有、最常见的解决方法是什么? 谢谢你,查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    我认为对于我们的器件、最常见的工作是使用双通道与非门创建设置复位锁存器。 下面是最近的一个例子:

    (+) CD4093B-MIL:CD4093B 配置为 RS FIP-Flop -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS 锁存器现在并不常用。

    SN74LVC2G02是一款5V 双通道或非门。 如果您需要施密特触发输入(可能与按钮有关)、请使用2×SN74LVC1G98。

    您为何提到军用级器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那我就走了。"  

    几十年来、我一直需要一个简单的 RS 锁存器。 我最后使用了 CD4043B、它可以很好地用作锁存器、但它很大、需要外部电路来保证通电状态。 它还具有非常低的驱动强度。 它也已经存在了几十年、我担心过时即将出现。

    我真正需要的是6引脚 SOIC。 R、S、VCC、GND、Q 和 notQ、 运行电压为3.3伏或5.0伏并可驱动10mA 的输出电压。 加电状态提供保证。 我想如果你建造它,它会出售。 你可以收取一个额外的价格? 我知道这是一个很好的例子。

    军事等级,没有特别的理由。 我需要工业、汽车或扩展温度等级。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑有很多市场。 如今、这是由微控制器处理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 浏览此论坛中的文章、您可能会发现有关 RS 锁存器的一些问题。 有一个是30天前的。  

    "我知道,我知道。" 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个我发现对我有用的解决方案。 在 数据和时钟输入接地的情况下使用 sn74lvc2g74-Q1、设置和清除输入是异步的、这完全符合我的要求。 简单的原理图供参考。 干杯、Charlie