This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4054B:CD4504B 低电平至高电平转换

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4504B, TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1352302/cd4054b-cd4504b-low-to-hi-translation

器件型号:CD4054B
主题中讨论的其他器件:CD4504BTPL7407L

你好

我有一个关于 CD4504B 的 Fundu 相关问题、此问题已经出现在这里。

希望有人能满怀信心地回答问题

Q 是将3.3V DSP 信号转换为+15V

Vcc 为3.3V、Vdd 为15V

据指出,这种做法可能可行,但不能保证

也许输入级中3.3V 的 VDS 可能无法产生足够的驱动能力

如果我对 Q 的调整如下:

Vcc AS 5V,Vdd AS 15V,模式选择引脚(13)至 Vcc (TL-CMOS)

这里输入级的 Vds 为正常的5V,VIH min @ 25*C 为2V。

(全温度范围??) 足以处理 DSP 的3.3V 信号;

它会起作用吗?

TXHO137D 或 TPL7407L ,由于是开漏,我们需要庞大的上拉

至少2 mA S 和 S

UCC275xx 中的低侧驱动器稳定是可行的选项、但价格昂贵且通常限于两个通道

如果上述采用 CD4504B 的解决方案能够发挥作用,它将解决长期存在的问题

瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、具有 TTL 模式输入的 CD4504B 可接受3.3V 信号、而15V 输出可以拉取和灌入超过2 mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的提示回复。

    Br