This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC74:SN74AUC74是否支持 LVCMOS 33输入电压电平?

Guru**** 2613425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1353435/sn74auc74-does-sn74auc74-support-lvcmos-33-input-voltage-level

器件型号:SN74AUC74

TI 人很好

SN74AUC74是否支持 LVCMOS 33输入电压电平?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许的最高 AUC 电源电压为2.5V、但其输入可承受高达3.6V 的过压。这意味着开关阈值与3.3V 输入的阈值不完全相同(对于2.5V、VIL = 0.7V、VIH = 1.7V)、 但仍然可以连接3.3V 信号。