This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4555B:CD4555BLPWR

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1353254/cd4555b-cd4555bpwr

器件型号:CD4555B

请分享此器件的最高结温(Tjmax)和 ESD 详细信息  

CD4555BPWR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anitha:

    此器件的温度规格如下

    Theta JA 高 K 105.3
    Theta JC、顶部   40.1
    Theta jb 50.3
    Psi JT 3.4
    Psi JB 49.8

    我们没有此器件的 ESD

    ESD-CDM 1000V

    ESD-HBM 2000V

    此致、

    欧文