This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC123A:关于使用前沿检测器

Guru**** 2594950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1353059/sn74ahc123a-about-the-usage-of-leading-edge-detector

器件型号:SN74AHC123A

大家好、

我尝试将 SN74AHC123ADR 用作前沿检测器作为指南、如下图所示

不过、我只能得到最小宽度为53ns 的输出脉冲、而我查阅数据表、发现最小宽度为5ns。

您能告诉我如何获得大约5ns 的脉冲吗?

此致、

紫玉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输入信号、5ns 的最小值。 图5显示53ns 是输出的合理限值。

    尝试将/Q 连接到/CLR。 (这仍然比5ns 慢一些。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!