This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4069UB:根据数据表、它显示了 MPN CD4069UBPWR 和 quot;NiPdAu | Sn"的铅涂层。 能否确认器件 CD4069UBPWR 是采用了 SN 镀层还是 NiPdAu 镀层?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1353216/cd4069ub-as-per-datasheet-it-shows-lead-finish-for-mpn-cd4069ubpwr-nipdau-sn-can-you-please-confirm-whether-that-the-parts-cd4069ubpwr-is-having-the-sn-plating-or-nipdau-plating

器件型号:CD4069UB

大家好、  

根据数据表、它显示了 MPN CD4069UBPWR"NiPdAu | Sn"的铅涂层。 我还尝试使用路径 TI.com >质量和可靠性> 材料成分搜索"来查找、但未获得随附的正确信息链接和屏幕截图作为参考。  

https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=CD4069UBPWR 

能否确认器件 CD4069UBPWR 是采用了 SN 镀层还是 NiPdAu 镀层?

此致、

Abhilasha Verma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在两个组装地点;一个使用 NiPdAu、一个使用 Sn。 您无法控制得到哪一个。