This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:25MHz 转换问题:3.3V 至0.75V

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A63157, SN74LVC2G53, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1353003/sn74axch8t245-25mhz-translation-issue-3-3v-to-0-75v

器件型号:SN74AXCH8T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G3157、TS5A63157 、SN74LVC2G53

您好!

我们 在设计中使用 SN74AXCH8T245PWR 将25MHz 信号从3.3V 转换为0.75V。 当我们获得电路板并对其进行测试时、我们看到此部件在这些电压下不支持25MHz、仅支持5MHz。 请您告诉我们缓解此问题的可能解决方案。

我们看到、如果我们将下侧电压从0.75V 更改为1V、则工作正常。 但这对我们来说不是一种选择。

是否有任何备选器件或计划的器件支持此要求、请提供建议。

此致

S·钱德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有在0.75V 下具有足够驱动强度的逻辑器件。

    您可以构建自己的缓冲器。 使用具有高带宽和极短开关时间的2:1开关(例如 SN74LVC1G3157、SN74LVC2G53、TS5A63157)、将一个输入连接到 GND、另一个输入连接到0.75V 电源。 使用25 MHz 信号作为选择控制输入。 实际开关时间还取决于0V/0.75V 电源的驱动强度。