This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:ESPI 转接驱动器

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1353025/txb0304-espi-redriver

大家好、

您能否推荐 ESPI 转接驱动器(50MHz、4通道)? 如果我们有、此器件的布局要求是什么? 靠近 TX 还是靠近 RX?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双路和四路 I/O 模式 ESPI 使用没有单独方向控制信号的双向信号、因此无法使用任何通用器件对其进行缓冲。

    ESPI 的布局要求是主机和所有器件之间的距离不应过远、以便它们可以直接相互连接。