This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:输入电压超过 Vcc 电源轨

Guru**** 2613465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1352684/sn74ahc14-input-voltage-exceed-the-vcc-rail

器件型号:SN74AHC14

大家好、

有一个问题需要回答。

对于此设备、我们的客户使用就像附件中的图像一样、他们想知道此类使用有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输入、例如引脚13、不应保持悬空。

    否则、看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、但 Vcc 为3.3V,最大输入将为5V、因为输入已上拉5V、这是正常的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、这没问题、这些器件具有过压耐受性。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    我感到困惑的是、如果我使用3.3V 为 VCC 供电、输入引脚可以承受的最大电压是多少? 这些输入引脚上是否添加了用于过压保护的钳位二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHC 输入没有这种二极管。 请参阅 [FAQ]我的逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    没有正向钳位二极管。 此外、此数据表显示、输入可在任何电源电平下承受高达5.5V 的电压。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malcolm,ć

    ,此器件、它没有 VCC 钳位,、且其输入引脚可以承受最大5.5V 电压,它独立于 VCC,、但其他一些具有 VCC 钳位,它最大输入电压将取决于 VCC?是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、这是正确的。

    此致!

    马尔科姆