This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106:RGMII 数据速率澄清

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1354120/txv0106-data-rate-clarification-for-rgmii

器件型号:TXV0106

大家好、我们的应用将把 RGMII 1 GbE 接口从1.2V 转换为1.8V。 我看到数据表中有一条声明如下所示:

这是否意味着 我们的应用无法实现 RGMII 250Mbps 线速率(对于1 GbE)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    请注意、表示器件可以支持高达500Mbps 的 速率、但在500Mbps 时可能不符合 RGMII 规范(上升/下降时间、占空比)、并且需要将 RGMII 规范降至250Mbps。

    因此、这意味着可以针对 RGMII 250Mbps 实现该性能。 请参阅以下参考规格、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。 我不确定关于 RGMII 在250Mbps 时的句子是否包含与1.65到3.6V 电压转换的相同约束。只需确认、该电压转换约束仅适用于500Mbps 注释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    限制条件适用于 上升和下降时间、因为它们可能会随着数据速率的增加而增加。 因此、RGMII 规范指定的上升和下降时间为250Mbps、如果器件在500Mbps 下的工作电压为1.65V 至3.6V、则较低的 Mbps 没有任何限制。

    此致、

    迈克尔.