This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:SN74LVC1G04DCKR 存储期、并告知材料过日期时需要进行哪些测试

Guru**** 2612725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1353610/sn74lvc1g04-sn74lvc1g04dckr-shelf-life-and-advise-what-test-need-if-material-overdate

器件型号:SN74LVC1G04

您好、TI 团队、

请告知材料 SN74LVC1G04DCKR 的保存期。 我们的库存具有已过期的 DC 1903、我们进行的可焊性测试是可以的、是否需要任何其他测试? 您能提供建议吗? 非常感谢。

Jabil 部件号 MPN 制造 直流
GERSM000069-LF SN74LVC1G04DCKR TEXASINSTR 1903年
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fern、

     SN74LVC1G04DCKR 的 MSL 等级为1。 这意味着、在典型条件下、它具有无限的车间寿命。 您可以在此处了解有关此内容的更多信息:  
    https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf

    简而言之、您无需担心任何问题。

    此致!

    伊恩