This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T04:VIH 的最大值和 VIL 的最小值

Guru**** 2612195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1353597/sn74lv1t04-maximum-value-of-vih-and-the-minimum-value-of-vil

器件型号:SN74LV1T04

您好!

我想了解 SN74LV1T04的 VIH (高电平输入电压)和 VIL (低电平输入电压)变化。 在数据表中、仅列出了 VIH 的最小值和 VIL 的最大值。 您能告诉我 VIH 的最大值和 VIL 的最小值吗? 了解 VIH 的最大值为 VCC、VIL 的最小值为 GND 是否正确?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅建议运行条件;最小值为 GND、最大值始终为5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIH 的最大值是否为5.5V、而不是 VCC 的最大值?
    换句话说、例如、当 VCC = 3.3V 时、是否可以输入5.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。