This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32-Q1:如果或 IC 电源为1.8V,、则输入高电平可能是3.3V 信号?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1354388/sn74lvc1g32-q1-if-the-or-ic-power-supply-is-1-8v-the-input-high-can-be-3-3v-signal

器件型号:SN74LVC1G32-Q1

您好!

在我的设计中、我想设计一个或电路、有一个问题:

如果或 IC 电源为1.8V、那么输出高电平为1.8V、但输入为3.3V 电压、输入是否正常?

谢谢。