This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:CD4050B 补充问题's

Guru**** 2612065 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4050B, TLV1811, TLV7211, UCC27527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1354375/cd4050b-cd4050b-supplementary-q-s

器件型号:CD4050B
主题中讨论的其他器件: TLV1811TLV7211UCC27527

高克莱门斯  

感谢您过去的及时支持。

我有几个补充性的问答、我无法从数据表中收集这些答案。

请确保足够好、以便在方便时回复:

1)将其配置为施密特触发器(需要一个正逻辑施密特触发器,而不是 CD40106 )

数据表显示转换(典型值)@7.5V,且 Vth+为11V 最大值,Vth- 为4V 最小值。 我是否应该期望获得以下结果?

阈值上升沿:  典型值8.2V、最大值12V

          下降沿:最小3.0V,典型值6.8V

2)如果输入端的三角波为0V-15V- 0V,输入电流的最大值是多少@转换点  

  此外、如果在 CD4050未通电时出现+15V 输入、IC 是否安全  

3)短路脉冲抑制电路(典型值1us )

 我是否需要 R2 (在转换点的电流限制)和钳位二极管 D1和 D2。 最大频率 低于20 KHz。

4) 4)驱动最大@ 20kHz 的1nf 电容器。 我是否可以使用此功能:

CD4050B 输出能够以 不超过20KHz 的频率对1nF 重复充电吗?  

提前感谢您

Br

瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是;此电路可使开关阈值移动约10%。

    2.未指定最大值。 不应使用缓慢的边沿。 此外、施加高于电源的电压可能会超出 IIK 的绝对最大额定值。

    3./4. 您必须确保输出电流足够小、 以免功率损耗变得过大。

    我不知道您想要解决的实际问题是什么、但我认为比较器(例如 TLV7211或 TLV1811)会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯  

    我欣赏你作为我的 Guru_ji 为你的知识和你的迅速答复。

    感谢您的回答。

    为了回复您的上一条评论、其中一些内容可用于我们的 IGBT 驱动器 Ckts。

    输入为0-15 V 信号,上升和下降时间相当好,但由于  

    它们将来自客户端、因此可能无法保证它们的 dT/dv。

    首选施密特触发器操作以及额外生成死区  

    2至4.5us 之间、互锁和约1us 的短脉冲抑制。

    生成 IC 限制为500nS 的大多数死区以及短脉冲抑制

    几乎无一例外。

    本质上,小于1 us 的脉冲必须被杀死,无论是开还是关

    变成 IGBT 栅极。

    我有一个良好的 Ckt 与3个单位的 UCC27527,现在试图合理化相同.

    现在、我需要一个 CD4050B、使用其中的四个栅极、两个用于输入级

    其中两个用于 SPS、而我会使用 UCC27527进行互锁、  

    死区生成、使用其 CMOS 输入实现死区时序;

    有效节省两个 UCC27527和 PCB 上的一些空间  

    再次感谢您一如既往的快速、深入的回复。

    此致

    瓦伦