This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102双向属性

Guru**** 2504605 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1354368/txs0102-txs0102-bidirectional-property

器件型号:TXS0102

您好!

TXS0102数据表中有一个与此类似的句子。 (第15页、第8.3.1节)

为了最大程度地减小动态 ICC 和信号争用的可能性、用户应等待 O.S.电路关闭、然后再向相反方向施加信号。

这到底是什么意思?  您还能举个例子吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个短路在短时间内将输出驱动为高电平。 在此期间、任何其他器件都不应将线路驱动为低电平。

    在设计正确的系统中、不应出现两个同时尝试驱动不同电压的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有可能出现这种情况? 您能举个例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B 侧的器件将线路驱动为低电平;A 侧的器件开始将线路驱动为高电平。