This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4081B:PSpice for TI 中的错误消息-错误(ORPSIM-15108):子电路未定义

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4081B, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1352012/cd4081b-error-message-in-pspice-for-ti---error-orpsim-15108-subcircuit-undefined

器件型号:CD4081B
主题中讨论的其他器件: LM3880

尊敬的 IT 团队:

您能帮助我解决 PSpice for TI 中的以下问题吗?

对于该仿真

我收到以下错误消息。


**04/19/2413:12:02**** PSpice 23.1.0 (2024年1月30日)*** ID# 0*****

**配置文件:"SCHEMATIC1-TRANS"[ D:\sim\PspiceTI\improvisions\Project1\project1-pspicefiles\schematic1\tran.sim ]


****电路说明



**创建电路文件"tran.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖

*库:
*配置文件库:
*本地图书馆:
*来自 C:Spice_Install \CDS_SPBP_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTCD\23.1.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE netlist]段:
.lib "nom_pspti.lib"
.lib "nom.lib"

*分析指令:
。 TRAN 0 100ms 0
。 OPTIONS ADVCONV
。 OPTIONS FILEMODELSEARCH
。 PROBE64 V(别名(*)) I(别名(*)) W(别名(*)) D(别名(*))噪声(别名(*))
。 Inc "..\SCHEMATIC1.net

****包括 SCHEMATIC1.net ****
*源代码项目1
V_V1 N00154 0 12
R_R1 N00538 0 1k TC = 0、0
X_U2 N00538 0 N00154 0 CD4081B

**继续传输.cir ****
。 结束

错误(ORPSIM-15108):X_U2使用的子电路 CD4081B 未定义


提前感谢您的帮助

谨致问候

弗拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在星期一尝试在 PSPICE for TI 中进行调试。 但与此同时、我建议为 TI 使用 Tina。 PSpice for TI 变得越来越大、越来越复杂。 仿真文件在 TINA 中可以正常工作。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使其正常运行:按照此视频中2:59的步骤操作、并将 CD4081B.lib 文件添加到仿真配置中:

    PSpice for TI:第三方模型导入|视频| TI.com

    此外、在 CD4081B.lib 文件中、删除以下三行(70、71、72):

    之后进行仿真:

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    谢谢、我会尝试并向您提供反馈、问题是在 Tina 中没有 LM3880、我想一起模拟这些 IC。

    谨致问候

    弗拉基

    米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    非常感谢 、它能够正常工作。

    如果您可以在 PSpice for TI 中为所有 CD4xxx 型号正式更新数据库、那将会很有帮助。 它们中的大多数似乎都有相同的问题。

    提前感谢

    谨致问候

    弗拉基

    米尔