This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:对于 SPI 1.8V 至1.2V 电平位移、输入20M、输出为10M 或某段周期丢失。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0106, TXU0304, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1352288/txb0106-for-spi-1-8v-to1-2v-level-shift-input-20m-output-is-10m-or-some-cycle-lost

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXB0304 SN74AVC4T774

尊敬的:

我使用 TXB0106将 SPI 电平从1.8V 转换到1.2V。当时钟数据速率为20M 时、OUT 波形不正确  

OUT 波形如下所示。  

输入为20M、输出为10M、输出电压仅约为1V、而不是1.2V。 在第一个波形上,绿色为输入,蓝色为输出,其它波形为绿色。

有时、输出为20M、但有些周期不正确。

如果我断开负载,输出现在是正确的。负载只是长 PCB 布线,但 PCB 布线有残桩,没有连接。

那么、您能解释为什么输出不 正确吗?

它的 电容器是否 过大?

  本例中 TXB0106在切换方向方面是否存在问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图。 是否有任何上拉/下拉电阻器?

    您使用的是 SPI 还是 QSPI? 在第一种情况下、最好使用 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中没有 上拉/下拉电阻器。 仅为1.8V 至5V、则5V 至 SNR_DOVDD 的最低值为1.2V。

    我曾尝试仅使用一个电平转换、只是从1.8V 到1.2V、但没有任何帮助。

    在本例中、我仅使用 SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB I/O 不能相互连接。

    您是否有任何长线迹、连接器或电缆?

    为何使用5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载有长的线迹和线头,现在我移动 PCB 上的线头,输出波形是好的。

    因此、这似乎是 SI 问题。

    我使用5V、因为 SNR_Dovdd 的电压范围为1.2V 至3.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU 转换器对哪些 VCCA/VCCB 必须小于某些值没有限制。 我强烈建议您使用 TXU 转换器。 (有四通道器件 TXU0x04和双通道器件 TXU0x02;选择与信号方向匹配的任何内容。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXB 转换器设计为较弱(驱动强度很小)、以支持 I/O 上的自动双向信号。 因此、TXB 将无法通过高电容驱动信号。 负载/较长的 PCB 和电缆、因此建议使用电容器。 低于70pF 以确保正确的 SI。

    由于 SPI 信号通常是固定方向的、因此您可以 参考固定方向转换器、它将提供 Clemen'所说的缓冲。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    BTW、您能否推荐电平转换器件? 因此它可以工作20M 以上 、INOUT 为1.8V 至3.6V 输出为1.2V 至1.8V。

    TXB0304在1.8V 至1.2V 范围内无法达到20M  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXU0x04可用于将 SPI 信号从1.8/3.6V 向下转换到1.2/1.8V。    先前在该电压节点上针对高达60Mbps 的数据进行了测试、但您也可以根据需要查看以下 EVM 和 IBIS 模型进行进一步测试:

    https://www.ti.com/product/TXU0304#design-tools-simulation

    https://www.ti.com/tool/TXU-EVM

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    谢谢! 但我看到、在数据表中、TXU0x04的最低速度仅为10M、低于1.8V 至1.2V。可能是一 种特殊的情况。

    因此、我发现 SN74AVC4T774可能优于  TXU0x04 、但我看到通道偏斜约为最大11ns、有任何 典型值吗?

    VCCB 不得大于 VCCA、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     设计 各种转换器时未测量偏斜、其中 AVC4T774就是其中一个。 如需更多详细信息、请参阅本 常见问题解答

    AVC4T774没有特定的偏置要求(VCCA 可以小于、等于、或大于 VCCB)。

    在任何情况下、最好使用器件 EVM 来进一步确认这些转换器在您的系统负载条件下的特性。  


    此致、

    插孔