This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:规格检查

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1352413/lsf0102-spec-check

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:TCA39306

您好

您能否帮助推荐一个可在50MHz 以下使用并可用于将3.3V 转换为1V 的电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多少个通道、每个通道的方向是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    广泛的转换器产品组合可用于满足上述条件。 请参阅 电压转换应用快速参考 、了解具体取决于信号接口的通用输入。 每个通道、 通道计数或时序要求是否有特定的信号方向?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack

    2个通道、所有通道都是双向的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果上拉电阻器足够强、而另一个器件具有足够的驱动强度、则可以使用 LSF。 (对于1V 器件、通常情况并非如此。)

    这是什么协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth:

    除了 Clemens 的问题外、 在  使用该器件进行设计时、还请参阅使用 LSF 系列进行电压电平转换、以了解更多注意事项。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack

    DDR5、电平转换器将用于 HSCL 和 HSDA、以将电压电平从3.3V 转换为1V。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    在这种情况下、 TCA39306/LSF0102可 用于具有自动双向 I3C HSCL/ HSDA 信号的电平转换。  

    此致、

    插孔