This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC283:加法器工作问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1355302/cd74hc283-adder-working-issue

器件型号:CD74HC283

在我的自定义项目中、

CD74HC283M96 IC 用于将输入递增1并将输出提供给 STM32F4 MCU
但在电路板的启动期间、该加法器的输出保持高电平状态近1.7秒并恢复低电平状态(通过探测 ADD0引脚观察到)


电路板完全启动后、输出稳定。 但 MCU 已根据在启动期间看到的 GPIO 状态分配 IP 地址。
为什么加法器显示了这种行为、以及如何解决这一问题。

下面是在启动期间通过探测加法器的 S0引脚获得的信号。
期望是 S0在整个启动过程中保持为0。 但它保持在 logic1 1.7秒、然后返回到 logic0。

能否为我提供相关指导?
以及导致这种行为的可能原因。

此致、
S·M·谢蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图不完整、没有显示连接到输入的元件。

    请制作一个也显示三个输入的示波器迹线。 此外、还要检查电源引脚和固定输入实际上具有正确的电压。