This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:TXB0304的功耗

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1353787/txb0304-the-power-consumption-of-txb0304

器件型号:TXB0304

您好!

我遇到一个有关电流的问题、原理图如下所示、

案例:

步骤1.   当 VDD_EXT 的电压 从1.8V 变为0V 时、TXBN0304的电流将高达400uA (100个芯片中的20个会出现这个问题)。

步骤2.   我 将3V3的电压释放到0V、并在1秒后再次为其通电、TXBN0304的电流降至几微安。

此外、我看到 OE 的控制流在规范中进行了标记。

  1. TXBN0304RUTR 要求将 OE 连接到 GND、从而在上电和断电序列期间保持高阻抗状态。
  2. 如果未观察到这种情况、则可能会发生器件回流、从而导致潜在的损坏。  

您认为这些缺陷 芯片可能是上述原因造成的吗?

但是、我曾尝试遵循该工作流程、在上电和断电期间使 OE 保持低电平、但无法解决睡眠电流的问题。

但是、 当我执行步骤2 (将3V3的电压释放为0V、并在1秒后再次为其通电)时、我可以解决这个问题

 您能帮助解释一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 没有回流。 但如果 VCCB 过低、电流会流入 VCCA 并流出 VCCB;请参阅 《TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的回答。 我可以理解 VCCA 的电压应该 低于 VCCB、但仍然有一些困惑。

    1.为什么在我断开 VCCA 电源1s、然后再次提供3.3V 时不会出现电流消耗问题?

    2、为什么这个 问题 不是100 %,缺陷率是20 %。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确实将电源强制为0V? 否则、去耦电容器会将其保持在某个更高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    是的、我确定要将 VCCA 强制为0V。

    测试方法:

    1)切断 VCCA 的线路并用两根电线连接,以便 VCCA 和3.3V 电源可以随时断开或连接。

    2)当 VCCB 的电源 从1.8V 到0V 时、我将从3.3V 中断开 VCCA、然后在1~2 μ s 后再次连接。

    3)此时、 发现 TXBN0304的电流 变小。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    这似乎是 TXB0304的一个已知问题、过去已经记录过、在部分断电模式下泄漏电流会增加。 当其中一个电源断电时、内部节点可能会变为悬空状态、从而导致电源轻微增加。 为了最大程度地减小出现的泄漏电流、建议将两个电源断电。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的答复。