This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:LSF0204RUTR

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1347370/lsf0204d-lsf0204rutr

器件型号:LSF0204D
主题中讨论的其他器件:TXU0304

我们在 我们的 SPI 接口设计之一中使用缓冲器器器件 LSF0204RUTR、因为根据缓冲器设计、我们需要在 O/P 上使用一个上拉电阻器来限制 灌电流。 相对器件在 VOL 限制条件下的灌电流能力  

这是否需要对输入端以及输出端  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行速度为1MHz  

    上拉电阻器目前 在输出端被修改为600欧姆,在输入端被修改为300欧姆。

    在缓冲器32 AWG 之后、总线具有一个30 mm 长的电缆  

    1 -3 mA 的灌电流能力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agxin:

    请帮助理解 LSF 将用作开关而不是缓冲器、随着上拉电阻越来越强、VOL 也会增加。 您可能会进一步参阅《 使用 LSF 系列进行电压电平转换》 的第5.2节、以阐明何时需要上拉电阻。

    那么器件将正常工作。 但是、谢谢、有关更适合 SPI 的缓冲器、请参阅 TXU0304。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复  

    我已根据 CPU 中的灌电流能力计算了上拉电阻、我已将其设置为600欧姆 并将频率降低至100 kHz、  

    并且 SPI 在半双工模式单向模式下工作、  

    时钟是正确的、但数据具有一些单调性..数据缓慢地从 CPU 升高、 在 O/P 上看到这一点、  

    LT 后2个  

    3在 LT 前  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agxin:

    上升取决于上拉电阻和集总容性负载。 您可以使用较短的布线和/或断开 线路、以观察负载是否根据所需的上升情况显著。

    请参阅 https://www.ti.com/video/5614378694001 和 [FAQ]逻辑器件的输出转换率是多少? 进一步澄清、谢谢。


    此致、

    迈克尔.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU0304

    即使使用此缓冲器,数据在输入缓慢提升。

    如果没有缓冲区,数据将快速上升.. 看起来 CPU 无法获得更好的压摆率..

    是否有任何其他具有更低输入电容的缓冲器建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拆下 C457。