This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC04:IBIS 文件中提到的 C_COMP 似乎低于 I'm 测量值

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1355478/sn74ahc04-c_comp-mentioned-in-ibis-file-seems-to-lower-than-what-i-m-measuring

器件型号:SN74AHC04

您好、我确认 IBIS 文件中提到的 C_COMP 仅为0.56pF。 我使用 TDR 测得的值大约为2.3pF。 这个额外电容是否可以来自输入缓冲器上的 ESD 二极管、或者在被添加到数据表之前已经将它们计入 C_COMP 中? 请告诉我。

谢谢。

苏普雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有 C_Pin 和 C_pkg。

    (简要 介绍 IBIS 建模)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有回答我的问题。 C_COMP 是否在我提到的特定部分中包含 ESD 二极管增加的电容? 或者、是否将 C-pkg 包含在 IBIS 文件中提到的 C_COMP 值中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    c_comp 描述了芯片上的所有内容、包括 ESD 保护。 c_pkg 主要描述了键合线、即引线 C_pin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这就为我清除了:)