This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVC14A-SP:如何连接 NC 引脚

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1356656/sn54lvc14a-sp-how-to-connect-nc-pins

器件型号:SN54LVC14A-SP

我有一个系统级要求、即任何引脚都不能悬空。  以下 NC 引脚是否可以连接到 GND 而不改变器件的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将它们接地。

    此致!

    马尔科姆