This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45-Q1:器件标识1LL 与1LN

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1356616/sn74lxc2t45-q1-part-marking-1ll-vs-1ln

器件型号:SN74LXC2T45-Q1

对于 SN74LXC2T45QDTTRQ1、数据表和在线查找工具都将器件标识显示为1LL。 但是、TI 向我们发送的器件标记为1LN。

我认为这是新晶圆制造厂所在位置的认证、但您能否确认1LN 是 SN74LXC2T45QDTTRQ1的正确器件标识符?

谢谢!

凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    新晶圆厂已经采用了 LXC 技术。 遗憾的是、所有系统似乎都指示1LL、因此建议联系支持器件销售和发货的直接联系人、谢谢。

    此致、

    迈克尔.