This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:3输入与门引脚1的位置?

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1356410/sn74lvc1g11-3-input-and-gate-pin-1-location

器件型号:SN74LVC1G11

尚不清楚引脚1在 SN74LVCG11DCK 器件封装上的位置。 如何在部件上指示引脚1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    条纹位于左侧。 (较短的条形图是二进制日期代码。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从 Digi-Key 获得的器件确实有条带、但没有 TI 标志(请参阅张贴的图像)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SC70封装对于标识来说太小。 您已经有两个指示符(条带和文本)。