This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:采用 pspice 封装的一次性模型

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1349442/sn74lvc1g123-one-shot-model-in-pspice

器件型号:SN74LVC1G123

您能否提供在 pspice 仿真中使用应用的一次性模型。

我在 SPICE 中使用单次触发/74123模型。 我无法看到影响。

您能举个例子吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们为此器件提供的模型是 HSPICE 模型。 您需要使用某种 HSpice 软件来使用它;它在 PSPICE 环境中不起作用。 请参阅以下内容、了解我们尚未为 MMV 开发任何 PSPICE/行为模型的原因:

    (13)[常见问题解答]单稳态多谐振荡器件为什么没有 PSpice 模型? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会建议使用哪种 HSpice 软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在 pspice 软件中确实存在 One_Shot 模型。 您知道如何连接吗?

    引脚 R 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从未使用过这个 One_Shot 模型。 我明天可以尝试使用它。

    不幸的是、我也从未使用过 HSpice、因此我不能推荐任何特别的东西。 据我所知、这非常昂贵、通常仅用于军事应用。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malcolm

    您对使用此模型有什么想法吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我们不建议为 MMV 使用模型。 它们将不准确。 您最好尽力连接试验电路板。