This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:SN74LVC14A

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1356883/sn74lvc14a-sn74lvc14a

器件型号:SN74LVC14A

在如下所示的系统中、PLC 发送高达200kHz 的脉冲、并且驱动器通过脉冲和方向方法进行控制。 在当前设计中、当系统中存在磁噪声时(当继电器或接触器工作时)、噪声作为脉冲进入处理器(TMS32F28069)。 脉冲引脚被发送到处理器中的 eQEP 引脚。 当我们在施密特触发输入上更改滤波器时、我们看到频率提高到了150kHz。 但在200kHz 下、我们仍然存在问题。 您有什么硬件设计建议吗? 或者、我们在软件中是否能做些什么来防止我们正在使用的处理器出现此类问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ladisch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果噪声的频率与信号相同、则无法使用简单的低通滤波器来消除噪声。

    您已经有共模扼流圈(L30、L31)、它应该能够将差分信号与共模噪声相分离。 噪声是在它们之前耦合还是之后耦合?