This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102数据表中的数据速率互混淆

Guru**** 2614765 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1356446/txs0102-confusion-data-rate-in-txs0102-datasheet

器件型号:TXS0102
您好! 

我混淆了小比特数据表参数。

对于6.6中给出的时序要求数据速率、最大速度为21Mbps (推挽)和2Mbps (开漏)。
不过、在开关特性(6.9)中、使用最大数据速率参数以最小值提供相同的速度。




1) 1)我应该如何解释此参数?

2) 2)时序要求和开关特性之间的区别是什么?
正时信号和开关特性的要求是否描述了电平转换器的特性?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时序要求描述了电路必须执行的操作;开关特性描述了芯片。 您的电路必须使用最低21Mbps 的频率;芯片可支持的最大频率至少为21Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "芯片能够支持的最大频率至少为21Mbps。" 情况、至少是? 很抱歉,我不明白。 最大21Mbps (10.5 MHz)还是至少21Mbps (10.5 MHz)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据在以下条件下测试的配置、TXS0102将能够在所有临界情况下支持高达21Mbps 的速率:



    我还建议使用 EVM 进行原型设计、以便进一步分析器件在特定设置下的性能。

    TXS-EVM

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据制造差异和温度的不同、部分芯片的最大速度将高于21Mbps。

    例如、
    25 °C 上的芯片1可支持高达25 Mbps 的速率;
    85 °C 上的芯片1可支持高达22 Mbps 的速率;
    25 °C 上的芯片2可支持高达24Mbps 的速率;
    85 °C 上的芯片2可支持高达21Mbps 的速率。

    这有四个不同的最大值。 TI 在所有情况下对所有芯片所做的保证是这些值中的最小值、即最小最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在开关特性下提供的最大数据速率是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不认为一个表中的最大数据速率与另一个表中的最小数据速率是相同的值这一点很奇怪吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它们必须相同。 允许您的电路使用的最大速度是 TI 保证的最坏情况下可用的速度。