This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:SIM 卡缓冲器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, SN74AVC2T245, TXS4555, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1353589/txb0102-sim-card-buffer

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: SN74AVC2T245TXS4555TCA9617B

大家好、

您是否愿意帮助检查 TXB0102是否可以支持以下 CLK 和来自 SIM 卡的数据?

我还看到有人 在论坛中提到了 SN74AVC2T245、哪一种更合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Fred、

    此处、对于需要电压转换的 SIM 卡信号、TXB 不是最佳选择、因为数据通道通常为漏极开路。 您可以查看我们支持 SIM 卡应用的 ASIC 转换器列表: www.ti.com/.../products.html

    SIM 卡的电压转换

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    如果我想使用  TXB0102作为 SIM 卡的纯缓冲器(而不是电平转换器)、您认为 TXB0102是合适的选择吗?

    还是您仍然建议 TXS4555更合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaler:

    TXB0102/TXS4555中没有任何有助于转接驱动 SIM 数据信号的缓冲电路。 例如、TXB0102的输出驱动器经过专门设计、较弱(等效于~4k Ω)、以支持自动双向功能(在任何情况下、TXB 器件不应与开漏信号一起使用)。  

    客户系统要求的布线/电缆长度是多少?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的反馈。

    我们遇到的长度在20厘米以上,但 首选长度模块的导板在10厘米以内。

    对 SIM 数据/时钟的转接驱动有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaler:

    目前、我们没有任何自动定向缓冲器来重新驱动 SIM 信号。 我们目前仅有的缓冲器是固定方向/方向控制转换器和 I2C 缓冲器。 您的数据信号的数据速率是多少?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的反馈。

    对于数据速率、我可以调查的是1Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaler:

    1Mbps 相当于大约500kHz。 在这种情况下、可以使用 TCA9617B (双通道 I2C 缓冲器)来重新驱动开漏数据信号。 至于固定方向信号(RST 和 CLK、  可使用2位固定方向/方向控制转换器、如 SN74AVC2T245)。  

    请务必注意、TCA9617B 在 B 侧具有较高的 VOL 电平(约0.52V)。 请确保下游器件可以作为有效的 VIL 支持该电压。 同样、下游器件的 VOL 还应能够驱动 TCA9617B B 侧(也称为 VILC)的 VIL 要求以下。 数据表的第6.1节对此进行了进一步的讨论。

    此致、

    插孔