This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:计时器周期设置

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1357515/cd4541b-timer-period-setup

器件型号:CD4541B

您好!

一段时间以来、我们有一款使用两个 CD4541来设置时钟周期和脉冲宽度的产品。  这是一款主要使用穿孔技术的旧产品、我目前正在将其更新为表面贴装。  我的表面贴装转换大多运行完美,除了电路的时间似乎漂移更高。  在设置周期的电路中、使用 Ctc = 3300pF 和 Rtc = 63.4k Ω(串联一个500k 电位器以允许周期调整)和 Rs = 750k Ω; 最大周期设置为480ms (以年为单位)、但现在介于505ms-520mS 之间。  但检查数学计算结果不是很正确。  2.3 * 63.4k Ω* 3300pF = 481us...not 毫秒。 我想我只是不明白如何正确计算这个值、因为它的偏差正好是1000倍。  我怀疑与 Rs 值相关、但我无法通过阅读数据表弄清这一点。  您能帮我理解数学计算吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想考虑所有组件中的变化、而不仅仅是解决特殊情况(如数据表中所述)、那么求解该问题的实际数学运算就相当复杂。 此处有一份有关该主题的极好应用报告、但 TI 并未在此作出此报告。  F = 1/(2.3 * Rtc * Ctc)数据表中提供的等式做出了多个假设、包括1kHz 与100kHz 之间的频率、以及 Rs ~= 2Rtc、这两个假设对您的电路均不正确。

    几年前、我构建了一个传递函数、其中包含了此电路的所有组件、包括输入迟滞和寄生效应等、但使用起来不切实际、因此我从未发布过。 初始值的仿真快得多/容易得多、然后基准测试提供了所需的最终调整。

    通过使用仿真器(QSPICE)、我发现您提供的值对于典型的3反相器振荡器、可提供大约4.16ms 的最大周期。 以下是您要复制的仿真设置:

    我预计您的电路不正确(例如、当实际电路在生产中使用了更大的电容器时、标记为3300pF 的原理图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我返回并查看了我们的旧图纸、事实证明这些电容器是我们指定的2.5%电阻器...我在这种新的表面贴装设计中使用了10%的电阻器。  我已经订购了新的帽,明天我会把它们全部替换为1%的帽。

    我希望这会解决这个问题、因为我能够从现在的电容器中挑选一个好的电容器、并且这得到了很大的改进。