This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45:SN74LXC2T45

Guru**** 2557550 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, SN74LXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1357654/sn74lxc2t45-sn74lxc2t45

器件型号:SN74LXC2T45
主题中讨论的其他器件:TXU0202

您好, 早上好

 

您能为以下提到的要求推荐电平转换器吗?

 

  • 非隔离
  • 通信程序-启动/停止同步(异步)
  • 通信速度- 38.4kbps
  • 如何发送-全双工
  • 日期长度–8位
  • 停止位长度–1位
  • 奇偶校验-无奇偶校验
  • 传输代码–二进制
  • 检测错误-成帧、溢出
  • 通信周期- 6ms
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有关于信号电压的要求?

    这听起来像 UART、因此每个方向只有一个信号。 SN74LXC2T45有两个同向通道;请改用 TXU0202。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithya:

    如果您提到了电压要求、这也会对我们有所帮助。

    正如 Clemens 提到的、如果接口是 UART、则 TXU0202 将起作用。 此外、我们还有应用手册(SCEA118)、其中列出了具有正确电平转换器的接口。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    约什