This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:数据表中的上升和下降时间单位为 ns/V?

Guru**** 2550430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1357216/sn74avc4t774-rise-and-fall-time-units-in-the-datasheet-is-ns-v

器件型号:SN74AVC4T774

您好、TI!

在参考 SN74AVC4T774RSVR 数据表来确定上升和下降时间值时、数据表显示以"ns/V"为单位的值。

"ΔT /Δ t:Δv 转换上升或下降速率: 5:ns/V"

这与通常使用的 V/ns 单位相矛盾。

关于这个单元、正确的方式是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的;ns/V 的单位通常用于说明输入上升/下降速率限值。

    如果您想使用以 V/ns 为单位的压摆率、只需取倒数即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能解释一下我们为什么要为输入上升/下降使用 ns/V 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于历史原因、较新的数据表会继续使用它、从而使这些值具有可比性。