This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G04:SGM7SZ04的 P2P 反向建议

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1359130/sn74ahc1g04-p2p-invert-gaterecommendation-for-sgm7sz04

器件型号:SN74AHC1G04

大家好、

客户联系我们获得 SGM7SZ04的第二个来源建议、附件是他们的数据表。  电源电压范围应高于5.5V、您能帮助检查一下我们是否获得 P2P 建议吗?

 

e2e.ti.com/.../SGM7SZ04.pdf

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

     对于 OPN、P2P 是 SN74LVC1G04

    SGM7SZ04XC5G/TR -> SN74LVC1G04DCKR  

    SGM7SZ04XN5G/TR -> SN74LVC1G04DBVR  

    SGM7SZ04XUDL6G/TR -> SN74LVC1G04DRLR  (必须考虑焊盘布局)

    此致、

    欧文