This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:ICC 电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1353215/sn74lvc1g17-icc-current

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1T17

大家好、支持团队所有人。

我已从客户那里询问当用例为 UART 时的 ICC 电流值。

它们正在输入 UART 信号(35kHz)。

他们测量了 ICC 电流、发现其值约为1.2mA。

从数据表的输入频率与 Icc 间的关系图中、大约13MHz@VCC = 3.3V 超过了1mA。 我认为35kHz 下的1.2mA 是一个非常大的电流、您对此有何看法?

 

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源和信号电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ladisch-San

    感谢您的答复。

    VCC 为3.3V、信号为 UART 0V 至2.2V (TTL 电平)。

    我收到了客户的另一个问题。

    在相同条件下、另一个器件的 ICC 为0.4mA。

    两者之间存在很大的差异。 这是正确的结果吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.2V 不是 TTL。 当输入电压不接近电源轨时、电源电流确实会增加;请参阅 ΔICC μ V 规格和 [FAQ]、慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    使用 SN74AUP1T17等电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ladisch-San

    感谢您的确认。

    我明白了。

    谢谢。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ladisch-San

    我收到了客户的另一个问题。

    您能告诉我如何估计电流消耗吗?

    信号输入为0V-2.2V UART:35kHz。 电源电压为3.3V。

    由于 SN74AUP1T17允许0V 至1.8V 的输入电压、因此我们认为电流接近下面指定的 ICC。

    但是、由于此规格的条件是 IO=0、您能否告诉我如何估算驱动负载时的电流消耗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    请参阅 [FAQ]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?

    如果您还有问题、请告诉我。

    此致、

    欧文