This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E-Q1:需要用于 SI 仿真的 IBIS 模型

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1358819/txs0104e-q1-needed-ibis-model-for-si-simulation

器件型号:TXS0104E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0101

大家好、

需要 IBIS 模型进行 SI 仿真。

请尽快发送给我们。

谢谢。此致、
Sathish Raja C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sathish、

    遗憾的是、我们没有将 IBIS 模型配置为4通道、但是您可以看到1通道(TXS0101)等效于类似行为:

    scem527 (1).zip

    我还建议使用 TXS-EVM 测试器件 、以便在您的系统条件下更准确地表示器件。

    此致、

    插孔