This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:近期 PCN 的终端涂层从 NiPdAu 更改为 Sn

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1358700/sn74lvc2t45-recent-pcn-has-change-to-terminal-finish-from-nipdau-to-sn

器件型号:SN74LVC2T45

最新的 PCN 为 SN74LVC2T45DCTR、将终端涂层从 NiPdAu 更改为 Sn。  我的应用中禁止使用纯锡。  是否有一个版本"只"随 NiPdAu 提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney、您好!

      谢谢您、如果电平转换到高达3.6V、请帮助参阅 SN74AVC2T45DCTR 和 SN74AXC2T45DCTR。

    此致、

    迈克尔.