请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1358781/sn54slc8t245-sep-vdda-and-vddb
器件型号:SN54SLC8T245-SEP您好!
我的客户对 VDDA 和 VDDB 有几个问题、如下所示。
问题1:
VDDA 和 VDDB 完全相互独立、而且它们不是通过某种内部方式进行连接、例如通过二极管进行连接?
如果乙醚 VDDA 或 VDDB 接通,另一个 VDD 保持0V?
问题2:
VDDA 和 VDDB 之间根本没有上电序列?
此致、
k. 平野市