This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SLC8T245-SEP:VDDA 和 VDDB

Guru**** 1495795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1358781/sn54slc8t245-sep-vdda-and-vddb

器件型号:SN54SLC8T245-SEP

您好!

我的客户对 VDDA 和 VDDB 有几个问题、如下所示。

问题1:
VDDA 和 VDDB 完全相互独立、而且它们不是通过某种内部方式进行连接、例如通过二极管进行连接?
如果乙醚 VDDA 或 VDDB 接通,另一个 VDD 保持0V?

问题2:
VDDA 和 VDDB 之间根本没有上电序列?

此致、

k. 平野市