This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106:Vcca=1.2V 和开关特性时的偏斜 如果 Vcca=3.3V

Guru**** 2554830 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1360008/txv0106-skew-for-vcca-1-2v-and-switching-char-for-vcca-3-3v

器件型号:TXV0106

团队、您好!  

数据表不提供以下信息:

Vcca = 1.2V 时的通道间偏差?

2. Vcca=3.3V 且 Vccb=1.2V 时的开关特性?

请您提供此项缺失的重要信息。

以下条件下的最大数据速率是多少、请:

  • 1、3V LVCMOS -> 3、3V LVCMOS
  • 3、3V LVCMOS -> 1、3V LVCMOS

 感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我已经进一步联系团队、在可行的情况下纳入3.3V 至1.2V 电压(作为参考、预计电压不会大于1.2V 至1.2V)。

    但是、多亏了、第5.6节是1.2V 至3.3V 目前可用的数据。

    此致、

    迈克尔.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    关于我的问题1:第5.6节(1.2V 至3.3V)没有提供任何通道间的偏斜数据。

    关于我的问题2:您能否解释一下您的评论"您预计不会超过1.2 V 至1.2 V"、请回答? 这与通道间偏斜有何关系?

    观察 不同的开关特性、我可以看到、 较低的 Vcca 和 Vccb 会使通道间偏斜变慢、我不知道在1.2V 到1.2V 之间会是什么样的。

    对于1.3V LVCMOS -> 3.3V LVCMOS 和3.3V LVCMOS -> 1.3V LVCMOS、TXV0106是否可以在250Mbps 下使用?

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我看到、我的评论是关于 tpd 切换字符。

    是的、TXV 可被使用、这是因为我们在工作台上看到的最差偏斜是针对1.2V 输出的106ps (这是针对-40 C 的微弱转角、而在其它温度上偏斜为中间的两位数)。 请注意、工作台上1.2V 至3.3V 的最坏偏斜(-40°C)为42ps、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、这在某种程度上对我来说有点奇怪、因为我预计在从开关特性外推数字时、100s 中的一些通道偏斜(比330ps 更差)。

    谢谢、此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    是的、如果数据表中注明此参数、您的预期将是正确的 、因为这是针对仿真  最坏情况的、而此情况与工作台最坏情况不同、谢谢。

    此致、

    迈克尔.