This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104QRGYRQ1 -外露热中心焊盘

Guru**** 2611875 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1359982/txb0104-txb0104qrgyrq1---exposed-thermal-center-pad

器件型号:TXB0104

对于编号为 TXB0104QRGYRQ1的 PRAT、数据表建议、如果使用此引脚、则将其连接到次级接地或将其保持断开状态。  

我的问题是"这是什么次要理由?"  

是指具有多个接地吗? 或者公共接地可以连接到外露的散热中心焊盘?

如果裸露的热中心焊盘不打算连接到公共接地、那么如果连接、它是否有任何问题?

  

附加的是我的原理,我已经跟随. 请查看上述原理图并告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有一个接地端。 您的原理图也可以。 (如果将两个去耦电容器彼此靠近放置、则不需要这两个去耦电容器。)

    数据表(版本 J)在表5-1中说明:

    外露的中央散热焊盘必须接地或保持电气开路状态。

    你在哪里读了"中学"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 TI 网站上的数据表中获得了辅助数据。

    链接: www.ti.com/.../txb0104-q1.pdf

    从何处获取数据表的修订版 J?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉;我查看了非 Q1的数据表。

    TXB0104-Q1数据表未显示"次级接地"、而是"作为次级接地"、即焊盘可用作第二个接地引脚。 这种措辞会产生误导、也可能是为什么它被从 TXB0104数据表中删除的原因。