This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC540:有关上拉电阻器值的设计查询

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1360034/sn74hc540-design-query-regarding-pull-up-resistor-values

器件型号:SN74HC540

您好!

我们在其中一个设计中使用了"N74HC540PWT"。 我们没有使用 IC 的全部8个输入(A1-A8)。 根据 No. 4、如前所述、未使用的输入引脚应连接到 VCC 或 GND。 目前、我们正在将16K 上拉电阻器用于未使用的引脚。 请验证16K 的上拉电阻是否足够、或者我们需要更改上拉电阻值。

此致、

尼特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表未提及电阻器。 可以在0 Ω 和500 kΩ 之间使用任何值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。