This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106:数据表第1页图是否正确?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1359996/txv0106-data-sheet-1st-page-drawing-correct

器件型号:TXV0106
主题中讨论的其他器件:TXV0108-Q1

团队、您好!

不应该将 Vcca 和 Vccb 切换到较低的部分、因为这是一个单向电平转换器?

在搜索参数中、还应将 Vout (min)更正为1.14V、对吗?

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、左侧的两个 VCCA 只适用于 TXV0108-Q1等方向控制型转换器;它可能从那里复制。

    电压限值确实与数据表不匹配。