This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:封装之间的电气特性差异

Guru**** 2610015 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1359879/sn74lvc1g17-electrical-characteristics-difference-between-packages

器件型号:SN74LVC1G17

您好、专家!

我有一个简短的问题、即 SN74LVC1G17 DBVR [SOT-23] 和  SN74LVC1G17 DCKR [SC70]、它们之间除了特定的封装类型之外是否有任何差异?

客户提出这个问题并且我理解到、除了散热之外、两种封装的电气特性和 IC 规格是相同的。 我只是想仔细检查一下。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实有很小的差异、如 IBIS 模型中所示:

    |******************************************************************************
    | Component LVC1G17_DCK 5-pin SOT
    |******************************************************************************
    |
    [Component]            LVC1G17_DCK
    [Manufacturer]         Texas Instruments, Inc.
    [Package]
    |                                           typ         min         max
    R_pkg                                       2.000e-02   1.700e-02   2.500e-02
    L_pkg                                       9.980e-10   8.810e-10   1.069e-09
    C_pkg                                       1.460e-13   1.180e-13   2.050e-13
    |
    |******************************************************************************
    |
    [Pin]    signal_name   model_name           R_pin       L_pin       C_pin
    |
    1           nc         nc                   1.900e-02   1.069e-09   1.620e-13
    2           A          LVC1G17_IN           1.800e-02   8.810e-10   1.210e-13
    3           GND        GND                  1.700e-02   1.031e-09   2.050e-13
    4           Y          LVC1G17_OUT          2.000e-02   9.600e-10   1.240e-13
    5           VCC        POWER                2.500e-02   1.049e-09   1.180e-13
    |
    |******************************************************************************
    | Component LVC1G17_DBV 5-pin SOT
    |******************************************************************************
    |
    [Component]            LVC1G17_DBV
    [Manufacturer]         Texas Instruments, Inc.
    [Package]
    |                                           typ         min         max
    R_pkg                                       2.500e-02   2.100e-02   2.900e-02
    L_pkg                                       1.529e-09   1.312e-09   1.906e-09
    C_pkg                                       1.560e-13   1.100e-13   2.400e-13
    |
    |******************************************************************************
    |
    [Pin]    signal_name   model_name           R_pin       L_pin       C_pin
    |
    1           nc         nc                   2.100e-02   1.511e-09   1.440e-13
    2           A          LVC1G17_IN           2.300e-02   1.312e-09   1.380e-13
    3           GND        GND                  2.900e-02   1.906e-09   2.400e-13
    4           Y          LVC1G17_OUT          2.600e-02   1.541e-09   1.500e-13
    5           VCC        POWER                2.500e-02   1.374e-09   1.100e-13

    但是、对于所有封装、第6.5…6.9节中保证的电气特性是相同的、并且典型特性的差异非常小、以至于可以忽略不计。