This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SLC8T245-SEP:确定最大频率

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1359797/sn54slc8t245-sep-determining-max-frequency

器件型号:SN54SLC8T245-SEP

您好!

数据表显示"从1.8V 转换到3.3V 时、支持高达380Mbps 的转换速率"。  这些数据源自何处?  我有一个 VCCA = 2.5V、VCCB = 3.3V 的设计、并且我要双向转换。  如何确定可处理的最大数据速率?

谢谢。

托德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    3.3V 输出对应380Mbps。

    您还可以 使用 tpd 作为粗略估算、即(1 / tpd)* 1000 = MHz。 仅供参考、MHz/2 = Mbps、谢谢。

    此致、

    迈克尔.