This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC125:sn74auc125rgy 热性能信息

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1359724/sn74auc125-sn74auc125rgy-thermal-information

器件型号:SN74AUC125

您好!

对于部件 sn74auc125rgy、您能否提供建议的工作结温范围和绝对最大结温? 您还能否提供结至外壳热阻(摄氏度/瓦)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison:  

    绝对最大结温为150°C。  [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    对于 工作结温范围、只要它们介于数据表中的工作温度之间且低于最大结温、就应该没有问题。

    此处是该器件的标准数据表热值。  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 60.8
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 58.7
    结果-θ JB (标准数据表值) 34.9
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 4.4
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 35.0
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 16.4

    谢谢!